• No : 781
  • 公開日時 : 2016/04/05 14:35
  • 更新日時 : 2024/12/03 14:06
  • 印刷

エラーコード「A1-5」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


【アラーム:自立運転過負荷状態】

●原因:
・自立運転中に停電用コンセントの使用電力が1.5KVA(AC100V、最大15A)を超えています。
・停電用コンセントに接続している電気製品の故障を検出しています。

●調査:
停電用コンセントに接続している電気製品に、故障しているものがないか確認してください。

●処置:
  • パワーコンディショナの運転スイッチ(連系スイッチ)をオフにし、再度オンにしてください。
    もしくは、操作表示ユニットをお使いの場合は、運転切替スイッチを3秒以上長押ししてオフ操作を実行した後、
    再度、運転切替スイッチを3秒以上長押ししてオン操作を実行してください。
  • 故障している電気製品があれば、停電用コンセントからはずしてください。
  • 停電用コンセントに接続している電気製品を減らして、電力の使用量を減らしてください。
  • 運転スイッチを再度オンにしてください。
    もしくは、操作表示ユニットの運転切替スイッチを長押ししてオン操作を実行してください。
●本機の動作:
エラーが解消されれば自動的に運転を再開します。