• No : 801
  • 公開日時 : 2016/04/05 14:47
  • 更新日時 : 2024/12/03 14:32
  • 印刷

エラーコード「EE-8」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


【通信異常】

●原因:
・パワーコンディショナと計測ユニット間の通信が正常に行われていません。
・パワーコンディショナを複数台接続する際の設定が正常に行われていません
 (このエラーコードはパワーコンディショナが1台の場合は表示されません)。
このエラーコードは、KPKシリーズのパワーコンディショナで表示されます。

●調査:
  1. 通信ケーブルの配線が正しく行われていることを確認してください。
  2. パワーコンディショナを2台以上使って計測ユニットと接続している場合は、
    各パワーコンディショナでユニット番号と終端抵抗の設定が正しく行われているか確認してください。
●処置:
  1. 接続する2台目以降の各パワーコンディショナで、ユニット番号は工場出荷時の値「0」から、
    終端抵抗は工場出荷時の「オン」から変更してください。
  2. カラー表示器の初期設定ナビメニュー画面で、2台目以降のパワーコンディショナを登録してください。
変更や登録の手順は施工・保守マニュアルをご参照ください。
これらの設定後にエラーが解消されない場合、故障の可能性があります。

●本機の動作:
設定が正しく行われた後に起動します。