• No : 9498
  • 公開日時 : 2020/07/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/01/17 15:48
  • 印刷

エラーコード「A3-1.0」「A3-1.1」「A3-1.2」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


●エラーコード A3-1.0、A3-1.1、A3-1.2 ※スレーブ機に表示されるエラーです。
対象システム エラー内容 原因 処置
完全自家消費
システム
A3-1.0 マスタ要因停止
(通信データ未受信)
マスター機との通信ができません。 ・通信ケーブルに破損がないか、配線接続状態に異常がないか、終端抵抗の設定が正しいかを確認してください。
・マスター機の入力開閉器が「オン」になっているか確認してください。
通信が再開すると運転を再開します。
表示が出続けるときは、お買い上げの販売店へ連絡してください。
A3-1.1 マスタ要因停止
(連系リレー解列
指令)
マスター機からの指令で連系リレーを解列しました。 マスター機の連系リレー解列の原因が解消されると運転を再開します。
・マスター機が運転停止中または自立運転中の場合は、連系運転に切り替えてください。
・専用保護継電器を使用している場合
専用保護継電器の機能選択スイッチを「V0点検」もしくは「P点検」に合わせていたら、「V0点検」「P点検」以外に変更してください。
表示が出続けるときは、お買い上げの販売店へ連絡してください。
A3-1.2 マスタ要因停止
(GB指令)
マスター機からの指令でゲートブロックしました。 マスター機のゲートブロックの原因が解消されると運転を再開します。
表示が出続けるときは、お買い上げの販売店へ連絡してください。