• No : 95
  • 公開日時 : 2015/11/11 11:04
  • 更新日時 : 2023/01/19 16:06
  • 印刷

エナジーインテリジェントゲートウェイの計測ユニットとカラー表示ユニットは有線通信ができますか?

回答

有線通信はできません。無線通信のみとなります。
無線通信は見通しで約50m(参考値)可能です。

なお、無線通信の到達距離は、建物の構造、材質に大きく左右されるため、以下の点にご注意ください。
  • カラー表示ユニットは、鉄板や鉄筋の近くを避けて、できるだけ見通しのよい場所に設置してください。
     
  • 次のような場所に計測ユニットおよびカラー表示ユニットを設置しないでください。
    金属・金具類に覆われた場所、金属の壁、金属の机の上、金属製品のそば、電子レンジおよび無線に影響を与える機器(電話機・FAX・パソコン・パソコン周辺機器・テレビ・IH製品)の近く
     
  • エナジーインテリジェントゲートウェイは2.4GHz無線による通信を行うため、同じ周波数帯の機器を近くで同時に使用すると電波干渉を受けることがあります。
    これらの機器からできるだけ離して設置してください。
    -電子レンジ
    -ワイヤレスAVシステム(ワイヤレススピーカ、ワイヤレスヘッドホンなど)
    -コードレス電話
    -Bluetooth機器