• No : 9891
  • 公開日時 : 2016/08/31 11:11
  • 更新日時 : 2025/01/17 16:02
  • 印刷

エラーコード「E3-4.7」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


●エラーコード E3-4.7
対象システム エラー内容 原因 処置
ハイブリッド
蓄電システム
装置温度異常 DC/DCコンバータの内部温度が高いまたは低い状態になっています。 温度が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
・パワーコンディショナとDC/DCコンバータの通風口を確認し、ふさいでいるものがあれば取り除いてください。
・パワーコンディショナとDC/DCコンバータの上下、左右、前方に必要なスペースが確保されているか確認してください。
エラーが解消されない場合は、システムを完全停止させて、お買い上げの販売店へ連絡してください。
フレキシブル
蓄電システム
装置温度異常 パワーコンディショナの内部温度が高いまたは低い状態になっています。 温度が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
パワーコンディショナの通風口を確認し、ふさいでいるものがあれば取り除いてください。パワーコンディショナの上下、左右、前方に必要なスペースが確保されているか確認してください。
エラーが解消されない場合は、システムを完全停止させて、お買い上げの販売店へ連絡してください。