エネルギー
OFF、またはブレーカを落としてください。 △選択肢に戻る 産業用蓄電システム KPBP-Bシリーズ:100V分電盤を使用する場合 ・特定負荷システム+完全自家消費システムKPW-A-2シリーズ併設 *1 停電時は、完全自家消費用パワーコンディショナKPW-A-2シリーズの発電電力を産業用蓄電 詳細表示
ます。 太陽光発電用ブレーカを「オン」にしてください。 交流側のヒューズが切れている可能性があります。 太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。 ※完全自家消費システムでは、専用保護継電器の保守・点検時に「E1-0.0」が表示されることがあります。 保守 詳細表示
ゲートウェイに接続できるパワーコンディショナを教えてください。
自家消費システムに接続する場合> 形式 KPK KPM KPR KPW KPW-A-2 KPV CEPT-P3A KPT KP-GWSC-A KP-GWSC-A-1 KP-GWPV-A* × × × × 〇 詳細表示
遠隔モニタリングサービスは、以下の製品をご購入のお客様へ無料でサービスをご提供しています。 [完全自家消費システム] 自家消費用ゲートウェイボックス KP-GWSC-A、KP-GWSC-A-1 [マルチV2Xシステム KPEP-Aシリーズ] マルチV2Xシステム用ゲートウェイ KP-GWEP-A 詳細表示
遠隔モニタリングサービスは、以下の製品をご購入のお客様へ無料でサービスをご提供しています。 [完全自家消費システム] 自家消費用ゲートウェイボックス KP-GWSC-A、KP-GWSC-A-1 [マルチV2Xシステム KPEP-Aシリーズ] マルチV2Xシステム用ゲートウェイ KP-GWEP-A 詳細表示
複数台のパワーコンディショナを左右または上下に設置する場合の条件を教えてください。
以下のスペースが必要です。 詳細は施工マニュアルをご覧ください。 また、モニタリング機器を設置する場合や完全自家消費システムの場合は、こちらのご質問で必須事項などをご確認ください。 【単相パワーコンディショナ】単位:mm シリーズ 形式 横に並べる場合 縦に並べる場合 詳細表示
エラーコード「E5-7」「E5-7.0」「E5-7.1」が表示されました。
、モニタリング機器のマニュアルを読んで、正常に動作していることを確認してください。 通信の障害が解消されると運転を再開します。 エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。 ●完全自家消費システム(パワーコンディショナKPW-A-2シリーズ) エラー 詳細表示
自家消費用パワーコンディショナKPW-A-2シリーズと組み合わせてお使いください。 【システム構成例:高圧完全自家消費システムの場合(KPBP-Bシリーズ 200V対応システム使用)】※イメージ図 【必要機器一覧】 停電時に使用できる電気製品の範囲により構成機器が変わります。 ・特定負荷システム:停電 詳細表示
機は「0」、スレーブ機は「1」です。 UPキーまたはDOWNキーを複数回押して、希望の整定値が表示されたら、 SETキーを押して整定値を確定してください。 ・整定値が3秒間点滅したあと、設定項目と設定されている整定値が2秒ごとに切り替わります。 ■通常の太陽光発電システムの場合 ■完全自家消費 詳細表示
39件中 31 - 39 件を表示