エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

ID検索

「 パネルを何枚のせられるか 」 で文章検索した結果

同義語:
  • panel
  • ぱねる
...等でも検索しました

29件中 21 - 29 件を表示

3 / 3ページ
  • 単相パワーコンディショナの本体でどんな情報が見られますか?

    以下のとおりです。 詳細はこちらより取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。 ※夜間など太陽光パネルが発電していないときは、すべての表示およびランプが消灯し、操作はできません。 表示部が外から見えるパワーコンディショナ 【屋内仕様 KPKシリーズ、屋外仕様 KPMシリーズ】 パワー 詳細表示

    • No:641
    • 公開日時:2016/11/14 13:05
    • 更新日時:2023/06/28 11:29
  • 接続箱は必要ですか?

    接続箱機能がある形式には必要ありません。 接続箱機能がない形式には必要です。 接続箱の主開閉器は、2極または3極ブレーカ(両切り)を使用してください。 また、太陽光パネルの開放電圧と短絡電流を考慮して選んでください。 シリーズ 接続箱機能あり 接続箱機能なし 単相 詳細表示

    • No:50
    • 公開日時:2015/11/05 15:13
    • 更新日時:2024/02/22 11:06
  • パワーコンディショナの青ランプまたは緑ランプがゆっくり点滅(2秒点灯、2秒消灯)を繰り返します。/モニタリング機器にシュツリョクセイギョと表示されます。

    機器 発電電力が「契約容量(W)」の設定値により抑制された場合は出力制御表示をします。 発電電力が抑制をされていない場合は出力制御表示はしません。 (*) 太陽光パネルの容量がパワーコンディショナ容量よりも少ない場合などがあてはまります。 故障ではありません。正常な動作です 詳細表示

    • No:9418
    • 公開日時:2020/07/16 15:06
    • 更新日時:2023/01/20 13:57
  • エナジーインテリジェントゲートウェイの実績データをダウンロードしたい。

    パソコンなどでフォーマットしてからお使いください。 【実績データの保存方法】 1.SDカードスロットにSDカードを差し込んでください。 差し込む前にSDカードのロックが解除されていることを確認してください。 正しく差し込まれた場合は、タッチパネルの左上にが表示されます。 取り出す場合は、SDカードの中央部を 詳細表示

    • No:6417
    • 公開日時:2018/04/20 15:29
    • ウィザードご質問
  • 停電時にエナジーインテリジェントゲートウェイで自立運転に切り替えたい。

    切り替え(復電時) 操作の詳細は、こちらよりエナジーインテリジェントゲートウェイの取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。 <ご注意> ・夜間、雪、雨天などで太陽光パネルが発電していないときは、計測ユニットのすべての表示が消灯し、自立運転への切り替えはできません。 ・パワーコンディショナを複数台設置している 詳細表示

    • No:8439
    • 公開日時:2019/11/14 09:31
    • 更新日時:2023/06/28 15:17
  • 太陽光発電システムはどんな主幹ブレーカを使えばいいですか?

    使用してください。 汎用やモータ保護用の主幹漏電ブレーカは使用しないでください。 主幹にELCB(漏電遮断機)を使用する場合は不要動作を防止するため、太陽光パネルの設置容量に応じて定格感度電流が大きいもの(100~500mAなど)を選定し、保護協調を取ってください。 ※当社の単相パワーコンディショナはトランスレス 詳細表示

    • No:80
    • 公開日時:2017/01/12 10:00
    • 更新日時:2024/04/04 11:01
  • 三相パワーコンディショナKPTシリーズ 警報と復旧方法一覧

    。 ・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 【三相パワーコンディショナKPTシリーズ 警報(エラーコード)一覧】 警報(エラーコード)は、パワーコンディショナ内部のLCD操作パネルで確認することができます。 正面扉を 詳細表示

    • No:8429
    • 公開日時:2019/11/13 09:11
    • 更新日時:2023/03/24 17:13
  • オムロンの蓄電池について教えてください。

    担保します。 ※システムを簡略化したイメージ図です。 ※当社は太陽光パネルはご提供していません。販売店様にご相談のうえ別途ご用意ください。 【停電時に蓄電池からまかなえる電気の目安】 冷蔵庫 50~100W テレビ 100~180W 照明(1部屋分) 50~100W 携帯電話の充電 5~10W 詳細表示

    • No:5326
    • 公開日時:2017/11/28 17:02
    • ウィザードご質問
  • V2X/蓄電システムに必要な機器を教えてください。

     または太陽光パネルとPVユニットを追加設置 <全負荷対応型ハイブリッド蓄電システムへの機能拡張> ・併設している太陽光発電システムのソーラーパワーコンディショナをPVユニットへ交換  または太陽光パネルとPVユニットを追加設置 ・トランスユニットを追加設置 ・特定負荷用分電盤を全負荷用分電盤へ交換 機能拡張の 詳細表示

    • No:9583
    • 公開日時:2020/10/23 16:14
    • ウィザードご質問

29件中 21 - 29 件を表示

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。