エネルギー
・取扱説明書 こちらにご用意していますので、ダウンロードしてお使いください。 掲載していない形式についてはご購入先にお問い合わせください。 ・施工・保守マニュアル、CADデータ 専用の「ダウンロードサイト」よりご提供しています。 ダウンロードサイトのご利用にはユーザ登録(無料)が必要です。ユーザ登録... 詳細表示
出力制御に対応していないパワーコンディショナをアップデートできますか?
出力制御に対応していないパワーコンディショナのソフトウェアアップデート対応は、2023年8月末をもちまして終了しました。 出力制御対応のパワーコンディショナの一覧をこちらのご質問に掲載していますので、交換をご検討ください。 なお、モニタリング機器は販売店様や施工店様にてソフトウェアをアップデートすることができ 詳細表示
、エラー履歴は表示できません。 ・出力制御機能はありません。出力制御対応が必要な場合は、こちらのご質問を参考に出力制御ユニットを選択してください。 製品の詳細はこちらの製品情報をご覧ください。 接続可能なパワーコンディショナは下表をご参照ください。 【操作表示ユニットKP-SW1 接続可能パワー 詳細表示
省令改正による新たな出力制御ルールに対応するには、「PCS(広義)【出力制御機能付PCS】」が必要です。 「PCS(広義)【出力制御機能付PCS】」は、「PCS(狭義)」と「出力制御ユニット(出力制御機器)」で構成されます。 当社製品では以下にあたります。 ・PCS(狭義):出力制御対応パワーコンディショナ 詳細表示
【出力制御対応のシステム構成例(イメージ図)】 出力制御の運用が開始される電力管内では、出力制御ユニット(モニタリング機器)に出力制御設定が必要です。 設定方法 出力制御設定の設定方法は「施工・保守 補足説明書(出力制御編)」に掲載していますので、 こちらのダウンロードサイトよりダウンロードして 詳細表示
カラー表示器KP-CM2/KP-CM2Fの構成と機能を教えてください。
。 ※出力制御機能は搭載されていません。出力制御対応が必要な場合はこちらのご質問より出力制御ユニットを選択してください。 各機器の機能は以下のとおりです。 計測ユニット KP-CM2-M / KP-CM2F-M パワーコンディショナから発電データを有線で取得し、カラー表示ユニットに送信します 詳細表示
出力制御に対応するためにモニタリング機器をアップデートしたい。
出力制御の運用が開始される電力管内では、ゲートウェイに出力制御設定が必要です。 ゲートウェイは出荷時より出力制御設定に対応していますが、ソフトウェアのバージョンにより対応電力管内が異なります。 最新ソフトウェアの対応電力管内はこちらでご確認ください。 最新ソフトウェアが必要な場合はゲートウェイをアッ... 詳細表示
エナジーインテリジェントゲートウェイがUSBメモリでアップデートできません。
エナジーインテリジェントゲートウェイの計測ユニットがUSBメモリでアップデートできない場合は、以下の点をご確認ください。 ・計測ユニットは形式ごとに専用のソフトウェア更新用アップデートファイルがあります。 下記以外の組み合わせでは更新ができません。正しいアップデートファイルをお使いください。 ... 詳細表示
注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 ●エラー内容 パワーコンディショナ出力制御非対応 ●原因 パワーコンディショナに出力制御が非対応の機器があります。 ●処置 販売店に相談してください。 出力制御対応のパワーコンディショナの一覧はこちらをご覧ください。 詳細表示
対応しています。 出力制御対応パワーコンディショナと出力制御ユニット(当社のモニタリング機器)を併せてご利用いただくと、出力制御ルールへの対応が可能になります。 当社の省令改正(出力制御ルール)への対応についてはこちらをご覧ください。 当社の出力制御対応製品はこちらのご質問をご覧ください。 詳細表示
17件中 1 - 10 件を表示