エネルギー
以下のとおりです。 詳細はこちらより取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。 ※夜間など太陽光パネルが発電していないときは、すべての表示およびランプが消灯し、操作はできません。 表示部が外から見えるパワーコンディショナ 【屋内仕様 KPKシリーズ、屋外仕様 KPMシリーズ】 パワー 詳細表示
接続箱機能がある形式には必要ありません。 接続箱機能がない形式には必要です。 接続箱の主開閉器は、2極または3極ブレーカ(両切り)を使用してください。 また、太陽光パネルの開放電圧と短絡電流を考慮して選んでください。 シリーズ 接続箱機能あり 接続箱機能なし 単相 詳細表示
パワーコンディショナの青ランプまたは緑ランプがゆっくり点滅(2秒点灯、2秒消灯)を繰り返します。/モニタリング機器にシュツリョクセイギョと表示されます。
機器 発電電力が「契約容量(W)」の設定値により抑制された場合は出力制御表示をします。 発電電力が抑制をされていない場合は出力制御表示はしません。 (*) 太陽光パネルの容量がパワーコンディショナ容量よりも少ない場合などがあてはまります。 故障ではありません。正常な動作です 詳細表示
エナジーインテリジェントゲートウェイの実績データをダウンロードしたい。
パソコンなどでフォーマットしてからお使いください。 【実績データの保存方法】 1.SDカードスロットにSDカードを差し込んでください。 差し込む前にSDカードのロックが解除されていることを確認してください。 正しく差し込まれた場合は、タッチパネルの左上にが表示されます。 取り出す場合は、SDカードの中央部を 詳細表示
停電時にエナジーインテリジェントゲートウェイで自立運転に切り替えたい。
切り替え(復電時) 操作の詳細は、こちらよりエナジーインテリジェントゲートウェイの取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。 <ご注意> ・夜間、雪、雨天などで太陽光パネルが発電していないときは、計測ユニットのすべての表示が消灯し、自立運転への切り替えはできません。 ・パワーコンディショナを複数台設置している 詳細表示
使用してください。 汎用やモータ保護用の主幹漏電ブレーカは使用しないでください。 主幹にELCB(漏電遮断機)を使用する場合は不要動作を防止するため、太陽光パネルの設置容量に応じて定格感度電流が大きいもの(100~500mAなど)を選定し、保護協調を取ってください。 ※当社の単相パワーコンディショナはトランスレス 詳細表示
。 ・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 【三相パワーコンディショナKPTシリーズ 警報(エラーコード)一覧】 警報(エラーコード)は、パワーコンディショナ内部のLCD操作パネルで確認することができます。 正面扉を 詳細表示
担保します。 ※システムを簡略化したイメージ図です。 ※当社は太陽光パネルはご提供していません。販売店様にご相談のうえ別途ご用意ください。 【停電時に蓄電池からまかなえる電気の目安】 冷蔵庫 50~100W テレビ 100~180W 照明(1部屋分) 50~100W 携帯電話の充電 5~10W 詳細表示
または太陽光パネルとPVユニットを追加設置 <全負荷対応型ハイブリッド蓄電システムへの機能拡張> ・併設している太陽光発電システムのソーラーパワーコンディショナをPVユニットへ交換 または太陽光パネルとPVユニットを追加設置 ・トランスユニットを追加設置 ・特定負荷用分電盤を全負荷用分電盤へ交換 機能拡張の 詳細表示
29件中 21 - 29 件を表示