エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

ID検索

「 自立運転 」 でキーワード検索した結果

同義語:
  • 自立切換
  • 自立発電モード
  • 自立切り換え
  • 自立運転機能
  • 自立モード
...等でも検索しました

38件中 21 - 30 件を表示

3 / 4ページ
  • 単相パワーコンディショナの本体でどんな情報が見られますか?

    コンディショナの表示部(上図)には以下が表示されます。 <運転時> 連系運転中(通常時) 現在の発電電力が表示されます。 自立運転中(停電時などに運転モードを切り替えた場合) 停電用コンセントに接続した機器の合計消費電力が表示されます。 異常発生中 異常が発生すると、表示部に「E1-2」などのエラーコードが 詳細表示

    • No:641
    • 公開日時:2016/11/14 13:05
    • 更新日時:2023/06/28 11:29
  • エラーコード「A1-5」が表示されました。

    。 ・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 【アラーム:自立運転過負荷状態】 ●原因: ・自立運転中に停電用コンセントの使用電力が1.5KVA(AC100V、最大15A)を超えています。 ・停電用コンセントに接続している電気製品の故障を検出してい 詳細表示

    • No:781
    • 公開日時:2016/04/05 14:35
    • 更新日時:2023/01/20 16:16
  • 複数台のパワーコンディショナを設置する場合の必須事項、注意事項を教えてください。

    製造分(*1) ・エナジーインテリジェントゲートウェイ KP-MU1Fシリーズ Ver3.2以上(*2) ・KPMシリーズの自立運転機能は使用しないでください ※パワーコンディショナ間の配線には 屋外通信ケーブルKP-SW1-CC-OD-□も使用できます KPMシリーズ+KPWシリーズ 詳細表示

    • No:85
    • 公開日時:2015/11/11 10:22
    • 更新日時:2023/12/19 16:05
  • 特定負荷用分電盤、全負荷用分電盤があると何ができますか?

    場合 KPBP-Bシリーズ:200V分電盤を使用する場合 ・システム構成の詳細はこちらのご質問をご覧ください。 マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ:特定負荷用分電盤を使用する場合 ・単機能蓄電システム + 太陽光発電システム併設 *1ソーラーパワーコンディショナの自立運転への切り替え 詳細表示

    • No:7629
    • 公開日時:2019/07/01 12:34
    • ウィザードご質問
  • エラーコード「C9-1.0」が表示されました。

    プラットフォーム KPBP-Aシリーズの場合] ・システム構成:単機能蓄電システムの場合 太陽光発電システムを併設している場合、ソーラーパワーコンディショナから充電を行ってください。 充電開始の手順は以下のとおりです。 太陽光発電システムのソーラーパワーコンディショナを自立運転に切り替えてください。 切り替え方法は 詳細表示

    • No:12891
    • 公開日時:2019/07/12 10:40
    • ウィザードご質問
  • 【産業向けKP-MU1Fシリーズ】エナジーインテリジェントゲートウェイの構成と機能を教えてください。

    モードを切り替えられます(連系運転/自立運転/停止)。 ※KPK、KPK2を除く 当社の出力制御対応パワーコンディショナと併せて使用することで、 省令改正による新たな出力制御ルールに対応することができます。 ※ソフトウェアバージョンVer3以降 カラー表示ユニット KP-MU1P-D 計測 詳細表示

    • No:441
    • 公開日時:2016/02/23 14:00
    • 更新日時:2022/12/28 14:10
  • 【住宅向けKP-MU1Pシリーズ】エナジーインテリジェントゲートウェイの構成と機能を教えてください。

    売電・買電電力、外部発電電力を計測します。 また、分岐計測を追加することにより、消費電力量を最大6回路まで細かく計測できるようになります。 各種設定と計測データを保存し、カラー表示ユニットがある場合は無線で送信します。 パワーコンディショナの運転モードを切り替えられます(連系運転/自立運転/停止)。 ※KPK 詳細表示

    • No:88
    • 公開日時:2015/11/11 10:41
    • 更新日時:2022/12/27 15:40
  • ゲートウェイに接続できるパワーコンディショナを教えてください。

    ボックスKP-GWSC-A(-1)または  太陽光発電システム用ゲートウェイKP-GWPV-A KPWシリーズの自立運転切り替え方法が手動設定(初期値)の場合、停電時に手動で自立運転に切り替えたら、 復電時(停電の復旧後)も手動で連系運転に切り替えてください。 連系運転に切り替えず一定期間が過ぎると、エラー 詳細表示

    • No:9359
    • 公開日時:2020/07/08 17:29
    • 更新日時:2024/05/09 11:18

  • エラーコード「A3-1.0」「A3-1.1」「A3-1.2」が表示されました。

    停止中または自立運転中の場合は、連系運転に切り替えてください。 ・専用保護継電器を使用している場合 専用保護継電器の機能選択スイッチを「V0点検」もしくは「P点検」に合わせていたら、「V0点検」「P点検」以外に変更してください。 表示が出続けるときは、お買い上げの販売店へ連絡してください。 A3 詳細表示

    • No:9498
    • 公開日時:2020/07/01 00:00
    • 更新日時:2023/01/25 17:36
  • 塩害地域に設置できますか?

    には取り付けないでください) • 有害なガスや液体のない所 • 伝導性妨害と放射性妨害による電磁環境の影響が及ばないように、テレビ、ラジオ、その他電波障害のおそれがある機器が近くにない所 • パワーコンディショナの質量(一般タイプ:約55kg、自立運転機能付タイプ:約57kg)および風圧に耐えられる強固な垂直壁面 詳細表示

    • No:9599
    • 公開日時:2020/10/23 13:17
    • ウィザードご質問

38件中 21 - 30 件を表示

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。