エネルギー
ください。 ・パワーコンディショナの上下、左右に必要なスペースが確保されているか確認してください。 エラーが解消されない場合は、故障の可能性があります。お買い上げの販売店へ連絡してください。 【安全上のご注意】 以下の調査および処置作業を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。 経験を有しておらず 詳細表示
エラーコード「E3-4.F」「E3-4.L」が表示されました。
ます。 ●処置 温度が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。 機器の通風口を確認し、ふさいでいるものがあれば取り除いてください。 機器の上下、左右、前方に必要なスペースが確保されているか確認してください。 ゲートウェイを操作して、運転を停止したあと、再度、運転を開始してください。 エラーが解消されない場合は、システム 詳細表示
または低い状態になっています。 温度が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。 ・パワーコンディショナとDC/DCコンバータの通風口を確認し、ふさいでいるものがあれば取り除いてください。 ・パワーコンディショナとDC/DCコンバータの上下、左右、前方に必要なスペースが確保されているか確認してください 詳細表示
複数台のパワーコンディショナを左右または上下に設置する場合の条件を教えてください。
以下のスペースが必要です。 詳細は施工マニュアルをご覧ください。 また、モニタリング機器を設置する場合や完全自家消費システムの場合は、こちらのご質問で必須事項などをご確認ください。 【単相パワーコンディショナ】単位:mm シリーズ 形式 横に並べる場合 縦に並べる場合 詳細表示
注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 【パワーコンディショナ内部異常:装置温度異常】 ●原因: パワーコンディショナ内部が高温または低温になっています。 ●調査: パワーコンディショナの上下、左右、前方に必要なスペース(離隔距離)が確保されているか確認してください。 必要な 詳細表示
複数台のパワーコンディショナを設置する場合の必須事項、注意事項を教えてください。
以下のとおりです。 必須事項:モニタリング機器に複数台のパワーコンディショナを接続する場合 必須事項:完全自家消費システムに単相KPW-A-2シリーズを使用する場合 必須事項:完全自家消費システムに三相CEPT-P3Aを使用する場合 注意事項:異なるシリーズのパワーコンディショナを接続したい場合 ... 詳細表示
パワーコンディショナをパネル架台に直接取り付けることはできますか?
【工事にあたっての安全上のご注意】 設置及び配線作業を行う場合は、電気工事士の資格が必要です。 経験を有しておらず専門の知識がない方は、作業を行わないでください。 保守・点検の作業は、本装置の保守・点検に習熟し内在する危険を理解されている方が行ってください。 【単相 KPWシリーズ、KPW... 詳細表示
一般タイプと重塩害対応タイプをご用意していますので、設置環境に合わせてお選びください。 一般タイプ 海岸および汽水域から500mを超える地域の屋外に設置できます。 品名 形式 マルチ蓄電パワーコンディショナ KPBP-A PVユニット KP-DD... 詳細表示
マルチV2Xシステムの設置にはどのくらいのスペースが必要ですか?
。 ・壁の強度が不足する場合は、補強板(さん木など)を使用してください。補強板は工事店様でご準備ください。 ・配線の引き込み方によって施工方法が異なります。 配線の引き込み方を考慮して設置場所を決定してください。 パワーコンディショナの周囲に下記のスペースを確保してください。 ・保守作業を行うため、機器の設置 詳細表示
ハイブリッド蓄電システムの設置にはどのくらいのスペースが必要ですか?
/DCコンバータは、外壁または外壁内の柱(1本または2本)に取り付けることができます。横か縦に並べて設置してください。 配線の引き込み方は、隠ぺい配線する場合と電線管(PF管)を使う場合の2通りあります。 【横に並べて設置する場合】 ※1 下300mm以上のスペースが確保された状態であっても、発熱物 詳細表示
13件中 1 - 10 件を表示