エネルギー
これからのBCP対策として、オフィスや工場に完全自家消費システム+蓄電池の導入をお考えであれば、 産業用蓄電システム KPBP-Bシリーズがおすすめです。 完全自家消費用パワーコンディショナKPW-A-2シリーズと組み合わせることで、太陽光発電を最大限に有効化。 高精度負荷追従制御で余った電気を蓄電... 詳細表示
「SOC」とは「State Of Charge」の略で、蓄電池の蓄電残量を表します。 オムロンでの「SOC下限」「SOC上限」の意味合いは以下です。 ・SOC下限(SOCカゲン) 停電に備えて常に残しておく蓄電残量=「ここまでは使う量」です。 SOC下限の設定を0%など低い値に設定した場合、停... 詳細表示
製品および蓄電動作モードによっては夜間に100%まで充電することができます。 経済モード、安心モード 夜間に電力会社様の電気を買って100%まで満充電します。 ※経済モード、安心モードでは100%以外の値に変更することはできません グリーンモード 初期設定では夜間に電力会社様の電気を買っ... 詳細表示
太陽光発電システムのソーラーパワーコンディショナが、自立運転に切り替わっているか確認してください。 自立運転ではない場合は、ソーラーパワーコンディショナの取扱説明書を参照して切り替えてください。 ・当社製品の場合は、こちらのご質問で切り替え方法をダウンロードできます。 ・停電時に備えて、... 詳細表示
ハイブリッド蓄電システムの追加や太陽光発電システムの併設はできますか?
以下のとおりです。シリーズ、バージョンにより併設の可否が異なります。 【KP55Sシリーズ、KP48S2シリーズ(V2以降)】 ・ハイブリッド蓄電システムを追加できます。 KP55Sシリーズを2台まで、またはKP48S2シリーズを2台まで併設することができます。 ・太陽光発電システムを併設できま... 詳細表示
各モードの違いは以下のとおりです。 初期設定では「経済モード」になっています。モードの切り替え方法はこちらのご質問をご覧ください。 蓄電システムの基本的な動作 割安な深夜電力や昼間の太陽光発電を蓄電池に貯めて、朝~夜に使います。 蓄電池ではまかないきれない電気は、電力会社から買って使います。 ... 詳細表示
ハイブリッド蓄電システム KP55Sシリーズ、KP48S2シリーズ 【システム構成例(イメージ図)】 【必要機器一覧】 特定負荷用分電盤以外は必ずご用意ください。各機器は単体では動作しません。 <KP55Sシリーズ> 品名 写真 タイプ 形式 システム構成 ... 詳細表示
1.蓄電池ユニットの蓄電残量が足りていません。 停電時は、蓄電池の残量が規定値(*)になると、蓄電池を守るために放電を停止します。 また、自動で自立運転には切り替わりません。 【対処方法】 規定値以上(*)まで充電されると放電を再開します。 (*)製品ごとの規定値 システム ... 詳細表示
マルチ蓄電プラットフォーム、産業用蓄電システムは太陽光発電システムや蓄電システムと併設できますか?
産業用蓄電システム KPBP-Bシリーズ 産業用蓄電システムKPBP-Bシリーズは、当社の完全自家消費用パワーコンディショナKPW-A-2シリーズと併設してお使いください。 【システム構成例:高圧完全自家消費システムの場合(KPBP-Bシリーズ 200V対応システム使用)】※イメージ図 ... 詳細表示
【ハイブリッド蓄電システム KP55Sシリーズ、KP48S2シリーズ】 専用表示ユニット KP-MU1B-Dを操作します。 充電時間帯、放電時間帯の設定変更方法 放電する曜日の設定変更方法 詳細やその他の設定変更については、 こちらよりハイブリッド蓄電システムの取扱説明書(専用表示ユニット... 詳細表示
14件中 1 - 10 件を表示