エネルギー
] 経済モード、グリーンモード:0~30%(初期値0%) 安心モード:0~100%(初期値50%) ・夜間充電量:夜間に電力会社様の電気で充電する量=「寝ている間に貯める量」 [設定範囲] 経済モード、安心モード:100%固定で変更できません グリーンモード:夜間充電なし/10~50%(初期値 詳細表示
。 蓄電動作モードの違い 通常運転のモードには、経済モード、安心モード、グリーンモードがあります。 <経済モード> 太陽光発電の売電を優先するモードです。 FIT契約中(固定価格買取期間中)で売電価格が高い方におすすめです。 ・初期設定では「経済モード」です。 太陽光発電の使い方 家庭 詳細表示
に電気をすぐに使用できない場合があります。 停電時に電気を使用したい場合は、余裕を持った設定にしてください。 ・SOC上限(SOCジョウゲン) 夜間に割安な電力会社様の電気で充電する量=「寝ている間に貯める量」です。 SOC上限の設定はグリーンモード時のみ有効です。 経済モード、安心モードのSOC上限 詳細表示
※KP55Sシリーズとの併設はできません。 ・当社パワーコンディショナ、他社パワーコンディショナの併設可能 併設できる台数に制限あり グリーンモード機能 グリーンモード機能搭載 モード設定変更が必要 出力制御機能 省令による電力会社からの出力制御ルールに対応 ネットワーク接続が必要 詳細表示
併設してお使いいただくと、 産業用に最適な完全自家消費システムを構築することができます。 詳細はこちらの製品情報をご覧ください。 その他の蓄電システムでは、完全自家消費ではありませんが、自家消費を優先して運転する「グリーンモード」を搭載しています。 ※ハイブリッド蓄電システムKP48S2シリーズ 2015 詳細表示
みんなでつくるエコ活サークルのポイントが付与されません。どうすれば貯まりますか?
。 【ポイントを貯めやすくする方法】 ポイント還元は自家消費電力量(=発電電力量-売電電力量)を元に行われます。 そのため、太陽光発電がある日中の時間帯に電気の使用量が増えるとポイント還元が大きくなります。 また、FIT契約(固定価格買取期間)が終了している場合は、蓄電システムを「グリーンモード」に切り替えて、使いきれ 詳細表示
以下の可能性が考えられます。いずれも故障ではなく正常な動作です。 充電時間帯以外に充電する場合 グリーンモードで日中の太陽光発電を充電しています グリーンモードでは太陽光発電を充電する時間帯は指定できません。 ご家庭で使いきれなかった太陽光発電があれば充電に回します。 ・「充電時間帯」は電気を買って 詳細表示
ください。 蓄電設定画面が表示されます。「蓄電契約」を選んでください。 充電時間帯、放電時間帯の設定を変更して「決定」を選んでください。 ■充電時間帯 深夜電力などの割安な電気で充電する時間帯を設定します。 ・グリーンモードでは太陽光発電で充電する時間帯は設定できません。 ・グリーンモード 詳細表示
製品および蓄電動作モードによっては夜間に100%まで充電することができます。 経済モード、安心モード 夜間に電力会社様の電気を買って100%まで満充電します。 ※経済モード、安心モードでは100%以外の値に変更することはできません グリーンモード 初期設定では夜間に電力会社様の電気を買って 詳細表示
マルチ蓄電プラットフォーム、産業用蓄電システムは太陽光発電システムや蓄電システムと併設できますか?
)のご注意> 完全自家消費用パワーコンディショナKPW-A-2シリーズの発電電力は、 通常時(連系運転時)はグリーンモードで充電することができますが、 停電時(自立運転時)は産業用蓄電システムへ送ることはできません。 KPW-A-2シリーズの発電電力は、別途設置した停電用コンセントでお使いください。 ・停電 詳細表示
14件中 1 - 10 件を表示