エネルギー
または太陽光パネルとPVユニットを追加設置 <全負荷対応型ハイブリッド蓄電システムへの機能拡張> ・併設している太陽光発電システムのソーラーパワーコンディショナをPVユニットへ交換 または太陽光パネルとPVユニットを追加設置 ・トランスユニットを追加設置 ・特定負荷用分電盤を全負荷用分電盤へ交換 機能拡張の 詳細表示
担保します。 ※システムを簡略化したイメージ図です。 ※当社は太陽光パネルはご提供していません。販売店様にご相談のうえ別途ご用意ください。 【停電時に蓄電池からまかなえる電気の目安】 冷蔵庫 50~100W テレビ 100~180W 照明(1部屋分) 50~100W 携帯電話の充電 5~10W 詳細表示
。 ・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 【三相パワーコンディショナKPTシリーズ 警報(エラーコード)一覧】 警報(エラーコード)は、パワーコンディショナ内部のLCD操作パネルで確認することができます。 正面扉を 詳細表示
使用してください。 汎用やモータ保護用の主幹漏電ブレーカは使用しないでください。 主幹にELCB(漏電遮断機)を使用する場合は不要動作を防止するため、太陽光パネルの設置容量に応じて定格感度電流が大きいもの(100~500mAなど)を選定し、保護協調を取ってください。 ※当社の単相パワーコンディショナはトランスレス 詳細表示
停電時にエナジーインテリジェントゲートウェイで自立運転に切り替えたい。
切り替え(復電時) 操作の詳細は、こちらよりエナジーインテリジェントゲートウェイの取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。 <ご注意> ・夜間、雪、雨天などで太陽光パネルが発電していないときは、計測ユニットのすべての表示が消灯し、自立運転への切り替えはできません。 ・パワーコンディショナを複数台設置している 詳細表示
エナジーインテリジェントゲートウェイの実績データをダウンロードしたい。
カードはパソコンなどでフォーマットしてからお使いください。 【実績データの保存方法】 1.SDカードスロットにSDカードを差し込んでください。 差し込む前にSDカードのロックが解除されていることを確認してください。 正しく差し込まれた場合は、タッチパネルの左上にが表示されます。 取り出す場合は、SDカード 詳細表示
パワーコンディショナの青ランプまたは緑ランプがゆっくり点滅(2秒点灯、2秒消灯)を繰り返します。/モニタリング機器にシュツリョクセイギョと表示されます。
機器 発電電力が「契約容量(W)」の設定値により抑制された場合は出力制御表示をします。 発電電力が抑制をされていない場合は出力制御表示はしません。 (*) 太陽光パネルの容量がパワーコンディショナ容量よりも少ない場合などがあてはまります。 故障ではありません。正常な動作です 詳細表示
接続箱機能がある形式には必要ありません。 接続箱機能がない形式には必要です。 接続箱の主開閉器は、2極または3極ブレーカ(両切り)を使用してください。 また、太陽光パネルの開放電圧と短絡電流を考慮して選んでください。 シリーズ 接続箱機能あり 接続箱機能なし 単相 詳細表示
以下のとおりです。 詳細はこちらより取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。 ※夜間など太陽光パネルが発電していないときは、すべての表示およびランプが消灯し、操作はできません。 表示部が外から見えるパワーコンディショナ 【屋内仕様 KPKシリーズ、屋外仕様 KPMシリーズ】 パワー 詳細表示
、ソーラーパワーコンディショナの取扱説明書をご覧ください。 当社製品の場合はこちらのご質問よりダウンロードすることができます。 ・夜間など太陽光パネルが発電していないときは自立運転に切り替えられません。 エラーが解消されない場合は、蓄電システムのゲートウェイを操作して「テイデンジジュウデン」の設定値を確認してください 詳細表示
29件中 1 - 10 件を表示