エネルギー
5件中 1 - 5 件を表示
パネル構成について教えてください。太陽光パネル(アレイ)は何kWまで接続できますか?
の直流入力範囲内 ・太陽光パネル(アレイ)の短絡電流が、パワーコンディショナの最大許容短絡電流(旧:最大入力電流)以下 ・太陽光パネル(アレイ)の開放電圧が、パワーコンディショナの運転可能電圧範囲内 設置条件(場所、方位角、傾斜角など)や環境(温度、照度、風速など)を十分考慮のうえ、 規定値 詳細表示
▼以下より選んでください。 単相KPK 単相KPR 単相KPM 単相KPW 単相KPW-A-2 単相KPV 全シリーズ共通で、起動には運転開始電圧を上回る電圧が必要です。 一旦安定状態になると運転可能電圧範囲内で運転を継続します。 ... 詳細表示
三相パワーコンディショナKPTシリーズが定格容量で出力できる入力電圧の範囲です。 定格出力範囲外では出力が減少しますが、運転は可能です。 シリーズ 形式 運転可能電圧範囲(定格出力範囲) 定格容量 三相 屋外仕様 KPTシリーズ KPT-A99 / KPT-A99-E ... 詳細表示
下表のとおりです。形式により異なります。 【太陽光発電システム(ソーラーパワーコンディショナ)】 シリーズ 写真 マルチ入力方式 単相 屋内 KPKシリーズ × 単相 屋外 KPRシリーズ KPR-A ○ KPR ○... 詳細表示
で パネルの直列枚数を多く(並列枚数を少なく)して接続するようにしてください。 例:パネル16枚構成の場合…4並列4直列→2並列8直列 とする パネル24枚構成の場合…4並列6直列→3並列8直列 とする など パワーコンディショナの直流入力範囲はこちらのご質問をご覧 詳細表示
5件中 1 - 5 件を表示