エネルギー
4件中 1 - 4 件を表示
販売終了製品(旧製品)を交換したいので代替品を教えてほしい。
以下を参考に交換のご検討をお願いいたします(2022年6月現在) 詳細はご購入先にご相談ください。 パワーコンディショナ モニタリング機器 交換に関するご注意 <パワーコンディショナ> 屋内設置 屋外設置 ・販売終了製品の仕様はこちら、代替推奨品の仕様はこ... 詳細表示
以下のとおりです。 【出力制御対応パワーコンディショナ】 シリーズ 形式 夜間消費電力 有効電力 皮相電力 単相 屋内仕様 KPKシリーズ KPK-A KPK-A30 / KPK-A40 / KPK-A55 0.5W 10.0VA KP... 詳細表示
パワーコンディショナの表示部に「OFF」が表示されています。/運転ランプが消灯しています。/運転ランプが点灯と消灯を繰り返します。
<ご注意> すぐに運転を開始しない場合は、太陽光パネルの発電電力が不足しています。 日射量が増えると運転を開始します。運転を開始するのに数分かかることがありますが、異常ではありません。 夜間など太陽光パネルが発電していないときは、すべてのランプが消灯し、操作できません。 【... 詳細表示
【単相パワーコンディショナ】 側面に製造番号を記載しています。 形式によっては底面や両側面にも記載しています。 ・例1:KPKシリーズ、KPVシリーズ ・例2:KP55F-N(一部旧製品) ■製造番号例: 20X0001 VA 20X00001 VB 19Z00001A VA 詳細表示
4件中 1 - 4 件を表示