エネルギー
【住宅向けKP-MU1Pシリーズ】エナジーインテリジェントゲートウェイの構成と機能を教えてください。
売電・買電電力、外部発電電力を計測します。 また、分岐計測を追加することにより、消費電力量を最大6回路まで細かく計測できるようになります。 各種設定と計測データを保存し、カラー表示ユニットがある場合は無線で送信します。 パワーコンディショナの運転モードを切り替えられます(連系運転/自立運転/停止)。 ※KPK 詳細表示
【産業向けKP-MU1Fシリーズ】エナジーインテリジェントゲートウェイの構成と機能を教えてください。
モードを切り替えられます(連系運転/自立運転/停止)。 ※KPK、KPK2を除く 当社の出力制御対応パワーコンディショナと併せて使用することで、 省令改正による新たな出力制御ルールに対応することができます。 ※ソフトウェアバージョンVer3以降 カラー表示ユニット KP-MU1P-D 計測 詳細表示
プラットフォーム KPBP-Aシリーズの場合] ・システム構成:単機能蓄電システムの場合 太陽光発電システムを併設している場合、ソーラーパワーコンディショナから充電を行ってください。 充電開始の手順は以下のとおりです。 太陽光発電システムのソーラーパワーコンディショナを自立運転に切り替えてください。 切り替え方法は 詳細表示
ゲートウェイに接続できるパワーコンディショナを教えてください。
光発電システム用ゲートウェイKP-GWPV-A KPWシリーズの自立運転切り替え方法が手動設定(初期値)の場合、停電時に手動で自立運転に切り替えたら、 復電時(停電の復旧後)も手動で連系運転に切り替えてください。 連系運転に切り替えず一定期間が過ぎると、エラーコードC1-3.0(パワーコンディショナ動作 詳細表示
場合 KPBP-Bシリーズ:200V分電盤を使用する場合 ・システム構成の詳細はこちらのご質問をご覧ください。 マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ:特定負荷用分電盤を使用する場合 ・単機能蓄電システム + 太陽光発電システム併設 *1ソーラーパワーコンディショナの自立運転への切り替え 詳細表示
複数台のパワーコンディショナを設置する場合の必須事項、注意事項を教えてください。
製造分(*1) ・エナジーインテリジェントゲートウェイ KP-MU1Fシリーズ Ver3.2以上(*2) ・KPMシリーズの自立運転機能は使用しないでください ※パワーコンディショナ間の配線には 屋外通信ケーブルKP-SW1-CC-OD-□も使用できます KPMシリーズ+KPWシリーズ 詳細表示
。 ・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 【アラーム:自立運転過負荷状態】 ●原因: ・自立運転中に停電用コンセントの使用電力が1.5KVA(AC100V、最大15A)を超えています。 ・停電用コンセントに接続している電気製品の故障を検出してい 詳細表示
コンディショナの表示部(上図)には以下が表示されます。 <運転時> 連系運転中(通常時) 現在の発電電力が表示されます。 自立運転中(停電時などに運転モードを切り替えた場合) 停電用コンセントに接続した機器の合計消費電力が表示されます。 異常発生中 異常が発生すると、表示部に「E1-2」などのエラーコードが 詳細表示
KP-MU1FシリーズにKPWシリーズとKPVシリーズを併設している場合> ●原因 KPWシリーズを停電時に手動で自立運転に切り替え、 停電復旧後も自立運転のまま一定期間が過ぎると発生することがあります。 ●処置 KPWシリーズを連系運転に切り替えてください。エラーが解消され、自動的に運転を再開します。 [連系 詳細表示
エナジーインテリジェントゲートウェイに接続できるパワーコンディショナを教えてください。
自立運転機能は使用しないでください ※パワーコンディショナ間の配線には 屋外通信ケーブルKP-SW1-CC-OD-□も使用できます KPMシリーズ+KPWシリーズ エナジーインテリジェントゲートウェイ KP-MU1Pシリーズ、KP-MU1Fシリーズ Ver3.2以上(*2) ※パワー 詳細表示
38件中 11 - 20 件を表示