エネルギー
9件中 1 - 9 件を表示
みんなでつくるエコ活サークルとは何ですか?どうすれば申し込めますか?
、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度、地方公共団体が実施するCO2排出削減・吸収量認証制度など)に登録している場合は申し込みができません。 また、東京都の「自家消費プラン事業」など、環境価値を譲渡することで受けられる補助金などを取得している場合も申し込みができません。 登録先のサービス内容が不明な場合は、運営元 詳細表示
。 ・HEMSコントローラの接続設定を確認したい場合は、こちらより取扱説明書をダウンロードしてHEMS設定の項目をご覧ください。 ・HEMS接続はお客様が受けられた補助金の条件になっている場合があります。HEMS設定の変更はご購入先に補助金条件をご確認のうえ行ってください。 (*)HEMSとは家庭内のエネルギーの見える化や 詳細表示
。 SII補助金申請用のパッケージ型番はこちらの補助金情報をご覧ください。 △選択肢に戻る フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ、KPAC-Aシリーズ 【システム構成例(イメージ図)、必要機器一覧】 特定負荷用分電盤以外は必ずご用意ください。各機器は単体では動作しません。 <KPAC-B 詳細表示
【単相パワーコンディショナ】 側面に製造番号を記載しています。 形式によっては底面や両側面にも記載しています。 ・例1:KPKシリーズ、KPVシリーズ ・例2:KP55F-N(一部旧製品) ■製造番号例: 20X0001 VA 20X00001 VB 19Z00001A V... 詳細表示
製品を選んでください。 「2.機種をお選びください」より該当するシリーズを選んでください。 「設備認定申請連絡票」より構造図と配線図がダウンロードできます。 設置者氏名をご記入のうえ、代行申請機関にご提出ください。 【ご注意】 構造図と配線図には、各蓄電システムのパッケージ型番(SII補助金申請用 詳細表示
。 「設備認定申請連絡票」より構造図と配線図がダウンロードできます。 設置者氏名をご記入のうえ、代行申請機関にご提出ください。 【ご注意】 構造図と配線図には、各蓄電システムのパッケージ型番(SII補助金申請用)を記載し、製品形式(購入用)は記載しておりません。 ・パッケージ型番に含まれる個々の製品形式は、V2X 詳細表示
KP55S3-HY-3AとKP55S3-HY-4Aの違いは何ですか?
製品仕様は同一ですが、SII補助金対象機器のパッケージ型番が異なります。 ハイブリッドパワーコンディショナは、形式の末尾が「-3A」は基本パッケージ用、「-4A」は増設パッケージ用です。 【ハイブリッドパワーコンディショナの形式】 シリーズ タイプ 基本パッケージ 増設パッケージ 詳細表示
蓄電池ユニットの出力可能時間、初期実効容量を教えてください。
こちらの補助金情報ページをご覧ください。 ・出力可能時間、初期実効容量は各製品の表の欄外に記載しています。 詳細表示
補助金や税制支援を活用できますか?パッケージ型番、工業会証明書は?
当社製品は、V2H充放電補助金、SIIの補助金や中小企業庁の税制支援をご活用いただけます。 該当する製品は以下をご覧ください。 マルチV2Xシステムの補助金について 蓄電システムのSII補助金(パッケージ型番)について 生産性向上特別措置法による支援(工業会証明書)について その他の補助金の可否に 詳細表示
9件中 1 - 9 件を表示