エネルギー
エラーコード「A3-1.0」「A3-1.1」「A3-1.2」が表示されました。
停止中または自立運転中の場合は、連系運転に切り替えてください。 ・専用保護継電器を使用している場合 専用保護継電器の機能選択スイッチを「V0点検」もしくは「P点検」に合わせていたら、「V0点検」「P点検」以外に変更してください。 表示が出続けるときは、お買い上げの販売店へ連絡してください。 A3 詳細表示
出力制御 KP-GWSCPT-A 三相システム用ゲートウェイ KP-GWPT-A LTEルータ、サーキットプロテクタ * KP-GWSC-A-1は、完全自家消費システムで専用保護継電器KP-PRRV-CPCを使用する場合、および自家消費用ゲートウェイボックスとキュービクル内に設置するCTとの距離が30 詳細表示
/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 ●エラー内容 直流地絡検出 ●原因 太陽電池側の機器の絶縁抵抗が低下しています。 ●処置 パワーコンディショナの運転を停止したあと、再度、運転を開始してください。 エラーが解消されれば運転を再開します。 エラーが解消され 詳細表示
販売終了製品(旧製品)を交換したいので代替品を教えてほしい。
、販売終了製品と代替推奨品では異なる場合があります。 こちらより代替推奨品の施工マニュアルをダウンロードしてご確認ください。 警報機やOVGR、RPRを設置しているシステムでの交換について パワーコンディショナの外部入出力端子(リレー出力端子、ゲートブロック入出力端子)に 警報機やOVGR、RPRなどを接続して 詳細表示
。 ・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 ●エラー内容 自立地絡検出 ●原因 パワーコンディショナが異常な状態を検出しています。 ●処置 パワーコンディショナの運転を停止したあと、再度、運転を開始してください。 エラーが解消されない 詳細表示
。 ・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 【太陽電池異常:直流地絡検出】 ●原因: 太陽光パネル側の機器の絶縁抵抗が低下しています。 ●処置: パワーコンディショナの運転スイッチ(連系スイッチ)をオフにし、再度オンにしてください 詳細表示
。 ・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 ●エラーコード E2-3.7 対象システム エラー内容 原因 処置 ハイブリッド 蓄電システム 蓄電池地絡検出 DC/DCコンバータが異常な状態を検出して 詳細表示
複数台のパワーコンディショナを設置する場合の必須事項、注意事項を教えてください。
。 パワーコンディショナ1台目には専用保護継電器KP-PRRV-RPCを接続してください。 パワーコンディショナ間を市販シールドケーブルで接続してください。 パワーコンディショナ1台ごとにパラメータ番号:H5-01 RS485スレーブアドレスを設定してください。 ※「2」から順にかぶらないように16進法で設定してください 詳細表示
エラーコード「E5-4.0」「E5-5.0」「E5-5.1」が表示されました。
上の要点/使用上の注意、などの記載事項に従ってください。 ●エラーコード E5-4.0、E5-5.0、E5-5.1 対象システム エラー内容 原因 処置 太陽光発電 システム E5-4.0:DC/DCコンバータ不足電圧検出 E5-5.0:地絡センサ断線 詳細表示
ます。 太陽光発電用ブレーカを「オン」にしてください。 交流側のヒューズが切れている可能性があります。 太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。 ※完全自家消費システムでは、専用保護継電器の保守・点検時に「E1-0.0」が表示されることがあります。 保守 詳細表示
36件中 21 - 30 件を表示