エネルギー
エラーコード「E3-5.0」「E3-5.1」が表示されました。
/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 【エラーコード E3-5.0】 ●エラー内容 RPR検出 ※マスター機に表示されるエラーです。 ●原因 日射量や負荷電力が急に変化したため、逆電力検出機能が働きました。 ※専用保護継電器の保守・点検時に「E3-5.0」が表示される 詳細表示
。 ・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 【パワーコンディショナPCBチェックエラー:地絡センサ断線】 ●原因: 地絡センサの異常状態を検出しました。 ●処置: パワーコンディショナの運転スイッチ(連系スイッチ)をオフにし、再度オンにして 詳細表示
55-SJ4 三相 CEPT-P3A CEPT-P3AT2025B /CEPT-P3AU2025B ※専用保護継電器KP-PRRV-RPC(VA以上)が必須です 詳細はこちらをご覧ください 三相 屋外仕様 KPTシリーズ KPT-A99 / KPT-A100 / KPT-A123 KPT 詳細表示
。 ・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。 ●エラーコード E5-5.7 対象システム エラー内容 原因 処置 ハイブリッド 蓄電システム 蓄電池地絡回路断線 DC/DCコンバータが異常な 詳細表示
、インバータのパワースイッチ素子が故障した場合、本警報が発生します。 A17 STOP 外部入力受信 外部入力信号端子に接続された接点(継電器など)が動作しました。 外部入力信号端子に接続された接点(継電器など)が復旧しているか、確認してください。外部入力信号が解除されると、外部 詳細表示
て終端抵抗もご確認ください。 ◆終端抵抗 終端抵抗はパワーコンディショナ本体の制御回路端子基板にあります。 専用保護継電器から最遠のパワーコンディショナのみ終端抵抗S2を「入」にしてください。 ※終端抵抗S1は他社モニタリング機器を利用する場合は「入」、利用しない場合は「切」にしてください。 また 詳細表示
36件中 31 - 36 件を表示