設置
>
エナジーインテリジェントゲートウェイの通信ケーブルの仕様を教えてください。
戻る
No : 101
公開日時 : 2015/11/05 15:13
更新日時 : 2025/11/04 17:33
印刷
エナジーインテリジェントゲートウェイの通信ケーブルの仕様を教えてください。
カテゴリー :
よくあるご質問
>
エナジーインテリジェントゲートウェイ
>
設置
よくあるご質問
>
エナジーインテリジェントゲートウェイ
>
製品仕様
回答
以下のとおりです。
※表内の形式の□はケーブル長を示します。
(例)パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル 3m ⇒ 形式:KP-CH-B8VG03S
【パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル】
市販のLANケーブルはコネクタ形状が異なるため使用できません。
形式
周囲環境
長さ
芯数
シールド有無
KP-CH-B8VG□□S
屋内外共用
3/5/15/30/50m
8芯(ストレート結線)
あり
【パワコン間用屋内外通信ケーブル】
形式
周囲環境
長さ
芯数
シールド有無
KP-CH-A4VG□□S
屋内外共用
3/5/15/30/50m
4芯(ストレート結線)
あり
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ