カラー表示器KP-CM2(販売終了)
>
計測ユニットKP-CM2-M/KP-CM2F-Mの底面の緑色のランプが点滅しています。
戻る
No : 103
公開日時 : 2015/11/11 11:37
更新日時 : 2023/01/19 16:31
印刷
計測ユニットKP-CM2-M/KP-CM2F-Mの底面の緑色のランプが点滅しています。
カテゴリー :
よくあるご質問
>
販売終了製品
>
カラー表示器KP-CM2(販売終了)
回答
正常な状態です。異常ではありません。
計測ユニットKP-CM2-M、KP-CM2F-Mの底面のランプ(無線設定ランプ)は、パワーコンディショナとの通信状態を表示します。
発電中などパワーコンディショナと通信しているときは緑色点滅します。
夜間などパワーコンディショナが運転してないときは消灯します。
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ