完全自家消費システム
>
製品仕様
>
三相パワーコンディショナの待機電力を教えてください。
戻る
No : 1192
公開日時 : 2016/06/30 13:21
更新日時 : 2023/08/31 10:15
印刷
三相パワーコンディショナの待機電力を教えてください。
カテゴリー :
よくあるご質問
>
販売終了製品
>
三相パワーコンディショナKPT(販売終了)
>
製品仕様
よくあるご質問
>
販売終了製品
>
三相パワーコンディショナKPT(販売終了)
>
事業計画認定・系統連系申請
よくあるご質問
>
完全自家消費システム
>
製品仕様
よくあるご質問
>
完全自家消費システム
>
事業計画認定・系統連系申請
回答
夜間など太陽光パネルからの直流入力が無い場合の系統からの消費電力(待機電力)は、以下のとおりです。
シリーズ
形式
待機電力
有効電力
皮相電力
三相 屋内外
CEPT-P3A
CEPT-P3AT2025B
一般タイプ
1W以下
―
CEPT-P3AU2025B
自立運転機能付タイプ
約35W*
約80VA*
三相 屋外
KPTシリーズ
KPT-A99 / KPT-A99-E
KPT-A100 / KPT-A100-E
KPT-A123 / KPT-A123-E
18W以下
40VA以下
* 力率約0.4。昼間(日射時)の交流電源からの電力消費はありません。また、夜間消費電力は一定であり、時間帯により変化することはありません。
単相パワーコンディショナについては
こちらのご質問
をご覧ください。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
関連するご質問
単相パワーコンディショナの夜間消費電力を教えてください。
モニタリング機器の消費電力を教えてください。
屋外ボックスセットの通信エリアを事前に確認できますか?
ファンは付いていますか?
三相パワーコンディショナは住宅に設置できますか?
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
TOPへ