設置
>
【産業向けKP-MU1Fシリーズ】通信ケーブルなどは同梱されていますか?
戻る
No : 1283
公開日時 : 2016/07/25 13:32
更新日時 : 2023/01/24 15:44
【産業向けKP-MU1Fシリーズ】通信ケーブルなどは同梱されていますか?
形式により同梱品が異なります。
【産業向けPV用セットKP-MU1F-SET、産業向けPV用計測ユニットセットKP-MU1F-M-SET】
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル KP-CH-B8VG05S(5m)×1本
【産業向けPV用屋外ボックスセットKP-MU1F-BOX-3G】
通信ケーブルの同梱なし
必要な別売品と工事店様準備品は、接続するパワーコンディショナの種類により異なります。
▼以下より形式を選んでください。
単相パワーコンディショナ KPKシリーズ、KPRシリーズ、KPMシリーズ、KPWシリーズ、KPVシリーズ
三相パワーコンディショナ KPTシリーズ
どちらに当てはまるか、選んでください
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ