エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 78
  • 公開日時 : 2017/01/12 10:00
  • 更新日時 : 2026/09/25 15:10
  • 印刷

どんな太陽光発電用ブレーカを使えばいいですか?

回答

太陽光発電システムのソーラーパワーコンディショナには、以下容量の漏電ブレーカを使用してください。

単相パワーコンディショナ
三相パワーコンディショナ

主幹漏電ブレーカについてはこちらのご質問をご覧ください。
  



【単相パワーコンディショナ】
パワーコンディショナを複数台設置する場合は、パワーコンディショナ1台あたり太陽光発電用漏電ブレーカを1個ご用意ください。
シリーズ 形式 推奨容量
単相 屋内仕様
KPKシリーズ
KPK-A30 / KPK-A40 / KPK-A40-M 
KP30K2-A / KP40K2-A / KP40K2-P-A
KP30K2 / KP40K2 / KP40K2-P
KP30K / KP40K / KP40K-P
30Aトリップ
KPK-A55 / KPK-A55-M / KP55K2-A / KP55K2-P-A
KP55K2 / KP55K2-P / KP55K / KP55K-P
40Aトリップ
単相 屋外仕様
マルチ入力
KPRシリーズ
KP48R-J3-A / KP48R-J3 30Aトリップ
KPR-A48-2J4 / KPR-A56-2J4
KPR-A48-J4 / KPR-A56-J4
KPR-A48-2J4-M / KPR-A56-2J4-M
KPR-A48-J4-M / KPR-A56-J4-M
KP59R-J4-A / KP59R-J4
40Aトリップ
単相 屋外仕様
KPMシリーズ
KP44M2 / KP44M2-J4 / KP44M2-PJ4 / KP44M2-SJ4
KP44M-A / KP44M-J4-A / KP44M-PJ4-A / KP44M-SJ4
KP44M / KP44M-J4 / KP44M-PJ4
30Aトリップ
KP55M2 / KP55M2-J4 / KP55M2-PJ4 / KP55M2-SJ4
KP55M-A / KP55M-J4-A / KP55M-PJ4-A / KP55M-SJ4
KP55M / KP55M-J4 / KP55M-PJ4
40Aトリップ
単相 屋外仕様
KPWシリーズ
KPW-A48-J4 / KPW-A55-J4 / KPW-A55-SJ4
KPW-A48-J2 / KPW-A55-J2 / KPW-A55-SJ2
40Aトリップ
単相 完全自家消費用
KPW-A-2シリーズ
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2J4
KPW-A55-2SPJ4 / KPW-A55-2SJ4
KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2J4-M
KPW-A55-2SPJ4-M / KPW-A55-2SJ4-M
KPW-A55-2PJ2 / KPW-A55-2J2
KPW-A55-2SPJ2 / KPW-A55-2SJ2
KPW-A55-2PJ2-M / KPW-A55-2J2-M
KPW-A55-2SPJ2-M / KPW-A55-2SJ2-M
40Aトリップ
単相 屋外仕様
KPVシリーズ
KPV-A55-J4 / KPV-A55-SJ4
KPV-A55-J2 / KPV-A55-SJ2
40Aトリップ
  • 3P3Eまたは3P2Eタイプを使用してください。
  • 1次送りの場合、0.5秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器(逆接続可能型)を使用してください。
    この漏電遮断器を使用することで500Ω以下での接地工事が可能となります。
  • 定格感度電流30mAの太陽光発電用漏電ブレーカを使用してください。  


【三相パワーコンディショナ】


三相 CEPT-P3A 推奨ブレーカ

項目 推奨
太陽光発電用漏電ブレーカ
(ELCB)の仕様
逆接続可能型、3極、定格電流100A、定格感度電流100mA、
動作時間0.5秒以下、インバータ用(高周波対策品)
推奨機種 NVシリーズ(三菱電機製)*

* 推奨機種の詳細はメーカへお問合せください。

・ブレーカ設置例
感電事故防止のため、太陽光発電用漏電ブレーカ(ELCB) はパワーコンディショナ1台ごとに設置してください。
複数台並列接続して使用する場合、配線集合部分に主幹ブレーカ(MCCB)を設置してください。
 
漏電ブレーカ(ELCB) やブレーカ(MCCB) の定格電流の選定は、ブレーカやメーカにより異なる場合があります。
詳細は使用されるブレーカのメーカへお問い合わせください。

※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

アンケート:ご意見をお聞かせください