カラー表示器KP-CM2(販売終了)
>
カラー表示器KP-CM2/KP-CM2Fの通信ケーブルの仕様を教えてください。
戻る
No : 92
公開日時 : 2015/11/05 15:13
更新日時 : 2022/12/27 15:50
印刷
カラー表示器KP-CM2/KP-CM2Fの通信ケーブルの仕様を教えてください。
カテゴリー :
よくあるご質問
>
よくあるご質問
>
販売終了製品
>
カラー表示器KP-CM2(販売終了)
回答
KP-CM2-SET、KP-CM2F-SETで使用する通信ケーブルの仕様は以下のとおりです。
形式
周囲環境
長さ
芯数
シールド有無
KP-CM2-CC-□□
屋内用
3/5/15/30m
8芯
(ストレート結線)
なし
KP-SW1-CC-OD-□□
屋外用
5/15/30/50m
8芯
(ストレート結線)
あり
KP-CH-A4VG□□S
屋内外共用
3/5/15/30/50m
4芯
(ストレート結線)
あり
※形式の□はケーブル長を示します。
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ