エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 95
  • 公開日時 : 2015/11/11 11:04
  • 更新日時 : 2025/12/08 11:56
  • 印刷

エナジーインテリジェントゲートウェイの計測ユニットと表示ユニットは有線通信ができますか?

回答

計測ユニットと表示ユニット間の有線通信はできません。無線通信のみとなります。
無線通信可能距離は見通しで約50m(参考値)です。

無線通信の到達距離は、建物の構造、材質に大きく左右されるため、以下の点にご注意ください。
  • 表示ユニットは、鉄板や鉄筋の近くを避けて、できるだけ見通しのよい場所に設置してください。
  • 次のような場所に表示ユニットを設置しないでください。
    金属・金具類に覆われた場所、金属の壁、金属の机の上、金属製品のそば、電子レンジおよび無線に影響を与える機器(電話機・FAX・パソコン・パソコン周辺機器・テレビ・IH製品)の近く
  • 表示ユニットは2.4GHz無線による通信を行うため、同じ周波数帯の機器を近くで同時に使用すると電波干渉を受けることがあります。
    これらの機器からできるだけ離して設置してください。
    ・電子レンジ
    ・ワイヤレスAVシステム(ワイヤレススピーカ、ワイヤレスヘッドホンなど)
    ・コードレス電話
    ・Bluetooth機器
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

アンケート:ご意見をお聞かせください