• No : 14247
  • 公開日時 : 2025/11/06 17:51
  • 更新日時 : 2026/10/01 11:22
  • 印刷

【KP-GWPV-Bシリーズ】エナジーインテリジェントゲートウェイの構成と機能を教えてください。

回答

エナジーインテリジェントゲートウェイ 計測ユニット KP-GWPV-Bシリーズを使用すると、家全体の発電と消費状況をスマートフォン(お客様端末)で管理できるようになります。


計測ユニットには2種類あります。いずれも基本性能は同じで、遠隔モニタリングサービスの可否が異なります。
製品名、形式 パワコン
接続可能台数
対応買取方式 パワコン
運転切替
出力制御 HEMS接続 アプリ
(*)
遠隔モニタリング
サービス
計測ユニット
KP-GWPV-B
12台 余剰買取
全量買取
〇 〇 〇 〇 〇
計測ユニット
ローカルモデル
KP-GWPV-B-1
〇
宅内のみ
×
(*) モニタリングアプリ「エネルギーシステムコントローラ」は、KP-GWPV-Bは宅内で使用可能/外出先ではアプリ内で遠隔モニタリングサービスに遷移して使用可能です。KP-GWPV-B-1は宅内でのみ使用可能です。
また、宅内でのアプリ使用時、STAモードの場合は計測ユニットが接続されているWi-Fiルータに接続されたスマートフォンでのみ使用できます。APモードの場合は、計測ユニットと無線接続できる範囲で使用できます。

各機器の機能は以下のとおりです。

計測ユニット KP-GWPV-B / KP-GWPV-B-1
  • パワーコンディショナから発電データを有線通信で取得します。
  • CT(電流センサ)で売電・買電電力、外部発電電力を計測します。
    また、分岐計測を追加することにより、消費電力量を最大6回路まで細かく計測できるようになります。
  • 各種設定と計測データを保存し、アプリまたは表示ユニットへ送信します。
  • (KP-GWPV-Bのみ)ネットワーク接続がある場合、遠隔モニタサーバへ各種設定と計測データを送信します。
  • パワーコンディショナの運転モードを切り替えられます(連系運転/自立運転/停止)。
    ※形式により運転切替が使用できない場合があります。詳細はこちらのご質問をご覧ください。
  • ECHONET Lite対応でHEMSコントローラに接続可能です。
  • 当社の出力制御対応パワーコンディショナと組み合わせて使用することで出力制御に対応可能です。
    出力制御対応パワーコンディショナの形式はこちらをご覧ください。


表示ユニット KP-GWAP-D(オプション品)
宅内でスマートフォン代わりに使うことができるオプション品です。
※計測ユニットのソフトバージョンVer1.1以降で使用可能です。
  • 計測ユニットから無線で受信したデータを表示します。
  • データをグラフ化して表示することができます(最大2週間)


KP-GWPV-B用接続変換アダプタ KP-CH-N6VG0003N(オプション品)
計測ユニットに旧形式のパワーコンディショナ(*)を接続する場合に必要です。
(*)形式KPK、KPK2、KPM、KPM2、KPRおよびKPVの製造番号末尾VA(KPVのVB以降は接続変換アダプタは不要です)

KP-GWPV-B用接続変換アダプタ KP-CH-N5VW0003N(オプション品)
計測ユニットに旧形式のパワーコンディショナKP48R-J3(-A)、KP59R-J4(-A)を接続し、計測ユニット~パワーコンディショナ間の配線に50m通信ケーブルを使用する場合に必要です。
※50m以外では変換アダプタKP-CH-N6VG0003Nをお使いください

計測ユニット ローカルモデル接続変換アダプタ セット KP-GWPV-B-1-SET1
計測ユニット ローカルモデルとKP-GWPV-B用接続変換アダプタがセットになった機器交換用の形式です。
旧形式パワーコンディショナを接続したエナジーインテリジェントゲートウェイKP-MU1Pシリーズ、KP-MU1Fシリーズの交換時に使用します。
 


製品の詳細はこちらの製品情報をご覧ください。

なお、発電量など表示される数値の表示精度は、パワーコンディショナおよび電流センサの性能に依存します。
計量法に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありませんので、電力量の証明には使用できません。