エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1192
  • 公開日時 : 2016/06/30 13:21
  • 更新日時 : 2023/08/31 10:15
  • 印刷

三相パワーコンディショナの待機電力を教えてください。

回答

夜間など太陽光パネルからの直流入力が無い場合の系統からの消費電力(待機電力)は、以下のとおりです。
シリーズ 形式 待機電力
有効電力 皮相電力
三相 屋内外
CEPT-P3A
CEPT-P3AT2025B
一般タイプ
1W以下 ―
CEPT-P3AU2025B
自立運転機能付タイプ
約35W* 約80VA*
三相 屋外
KPTシリーズ
KPT-A99 / KPT-A99-E
KPT-A100 / KPT-A100-E
KPT-A123 / KPT-A123-E
18W以下 40VA以下
* 力率約0.4。昼間(日射時)の交流電源からの電力消費はありません。また、夜間消費電力は一定であり、時間帯により変化することはありません。

単相パワーコンディショナについてはこちらのご質問をご覧ください。
 
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

アンケート:ご意見をお聞かせください