• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 317
  • 公開日時 : 2016/02/19 16:47
  • 更新日時 : 2019/11/25 16:28
  • 印刷

エナジーインテリジェントゲートウェイのカラー表示ユニット、専用表示ユニットの画面に何も表示されません。

回答

以下をご確認ください。

  • カラー表示ユニットKP-MU1P-D、専用表示ユニットKP-MU1B-Dのバックライトが消灯している可能性があります。
    電源ボタンを押す、もしくはタッチボタンにタッチすると画面が表示されます。


    表示画面の点灯時間は、「自動消灯時間」の設定で変更することができます。
    変更方法はこちらのご質問をご覧ください。
     
  • ACアダプタが外れている可能性があります。
    ACアダプタをコンセントおよびカラー表示ユニットKP-MU1P-D、専用表示ユニットKP-MU1B-Dに正しく接続してから、
    電源ボタンを押して電源を入れてください。

    電源が入ると、カラー表示ユニットKP-MU1P-D、専用表示ユニットKP-MU1B-Dの状態表示ランプが点灯します。


上記の操作をしても現象が解消されない場合は、ご購入先にご相談ください。

 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ