カラー表示器KP-CM2(販売終了)
>
カラー表示器KP-CM2/KP-CM2Fに通信ケーブルなどは同梱されていますか?
戻る
No : 99
公開日時 : 2015/11/11 11:24
更新日時 : 2020/04/21 17:28
印刷
カラー表示器KP-CM2/KP-CM2Fに通信ケーブルなどは同梱されていますか?
カテゴリー :
よくあるご質問
>
よくあるご質問
>
販売終了製品
>
カラー表示器KP-CM2(販売終了)
回答
【
余剰買取タイプ
KP-CM2-SET】
電圧検知用ケーブル:同梱していません。施工店様でご用意願います。
電流センサ:内径φ15.5mmを同梱しています。
電流センサ用ケーブル:KP-CM2-SET-WB05には5m、KP-CM2-SET-WW10には10mを同梱しています。
通信ケーブル:屋内通信ケーブルKP-CM2-CC-5(5m)を同梱しています。
【
全量買取タイプ
KP-CM2F-SET】
電圧検知用ケーブル:同梱していません。施工店様でご用意願います。
電流センサ、電流センサ用ケーブル:同梱していません。施工不要です。
通信ケーブル:同梱していません。別途オプション品をご購入ください。
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ