エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 99
  • 公開日時 : 2015/11/11 11:24
  • 更新日時 : 2020/04/21 17:28
  • 印刷

カラー表示器KP-CM2/KP-CM2Fに通信ケーブルなどは同梱されていますか?

回答

【余剰買取タイプ KP-CM2-SET】
  • 電圧検知用ケーブル:同梱していません。施工店様でご用意願います。
  • 電流センサ:内径φ15.5mmを同梱しています。
  • 電流センサ用ケーブル:KP-CM2-SET-WB05には5m、KP-CM2-SET-WW10には10mを同梱しています。
  • 通信ケーブル:屋内通信ケーブルKP-CM2-CC-5(5m)を同梱しています。
 
【全量買取タイプ KP-CM2F-SET】
  • 電圧検知用ケーブル:同梱していません。施工店様でご用意願います。
  • 電流センサ、電流センサ用ケーブル:同梱していません。施工不要です。
  • 通信ケーブル:同梱していません。別途オプション品をご購入ください。
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

アンケート:ご意見をお聞かせください