設置条件(場所、方位角、傾斜角など)や環境(温度、照度、風速など)を十分考慮のうえ、
規定値を超えないよう適切な並列数の選択をお願いします。 直列数が多い方が効率が高くなり、発電量も多くなります。 パネル数が同数の場合は、パワーコンディショナにおける運転可能電圧の範囲内で パネルの直列枚数を多く(並列枚数を少なく)して接続するようにしてください。 例:パネル16枚構成の場合…4並列4直列→2並列8直列 とする パネル24枚構成の場合…4並列6直列→3並列8直列 とする など |
パネル容量の計算方法 下図の計算例を参考に、パネル構成がパワーコンディショナの直流入力範囲内にあたるか計算してください。
![]() 電流は、並列に接続すると増加します。 電圧は、直列に接続すると増加します。 計算例の3並列7直列の場合、電流はDC9A×3並列=DC27A、電圧はDC35V×7直列=DC245Vとなります。 ※上図は計算の一例です。3並列7直列を推奨するものではありません。 なお、太陽光パネルの仕様は一般的に25℃の状態での電圧が記載されています。 太陽光パネルの特性上、温度が下がると電圧が上がります。 電圧上昇を考慮してパネル構成をご検討ください。 |