「SOC」とは「State Of Charge」の略で、蓄電池の蓄電残量を表します。
![](/usr/file/attachment/nFO0BFLICEytP8h2.png)
オムロンでの「SOC下限」「SOC上限」の意味合いは以下です。
・SOC下限(SOCカゲン)
![](/usr/file/attachment/4ppmOsTwBFszT6Ax.png)
停電に備えて常に残しておく蓄電残量=「ここまでは使う量」です。
SOC下限の設定を0%など低い値に設定した場合、停電時に電気をすぐに使用できない場合があります。
停電時に電気を使用したい場合は、余裕を持った設定にしてください。
・SOC上限(SOCジョウゲン)
![](/usr/file/attachment/0qxIsseK5xfA5G8I.png)
夜間に割安な電力会社様の電気で充電する量=「寝ている間に貯める量」です。
SOC上限の設定はグリーンモード時のみ有効です。
経済モード、安心モードのSOC上限は100%固定で変更できません。
・グリーンモード時に太陽光発電で充電する量の設定値ではありません。太陽光発電から充電する量は上限を設定できません。
・充電する時間帯は夜間以外に設定することもできます。
SOC下限、SOC上限の設定方法は
こちらのご質問をご覧ください。